After trying to apply a host name in the web UI of an NMC, an error is returned saying "Host Name (XXXX) has been entered incorrectly." unless there is a "." in the name.
Product Line
Network Management Cards (NMC) - AP9630/AP9631/AP9635
Environment
All serial numbers
AOS v6.1.8
Cause
This was caused by an issue unique to AOS v6.1.8. It has been resolved in later firmware revisions.
Resolution:
Upgrade the firmware of the NMC to the latest revision
Közzététel célja: Schneider Electric Hungary
Segítségre van szüksége?
Kezdje itt!
Találja meg a választ kérdéseire. Böngésszen ajánlataink között vagy keresse szakértőinket.
Kapcsolatfelvétel
Keresse vevőszolgálati kollégáinkat: részletes információk, műszaki tanácsadás, panaszok kezelése…
Hol vehetem meg?
Találja meg egyszerűen az Önhöz legközelebbi kereskedelmi partnerünket.
GYIK
Találja meg a válaszokat, keressen téma szerint.
Ajánlatkérés
Indítsa el ajánlatkérését online, szakértőnk hamarosan felkeresi.