Welcome the the Schneider Electric French website.
It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?
Traduisez en francais
GYIK-ok böngészése
Mennyi a Modicon Micro PLC fogyasztása 24 VDC-n?
Published date:
17 március 2020
Várhatóan 1,25A max. tranziens állapotban és 0,8A maxium folyamatos áramnál 24 VDC-n. Ezen jellemzők az összes 24 VDC modellre vonatkoznak a Modicon Micro tartományban. Például:110CPU61200 or 110CPU31103.
Nem találja, amit keres?
Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálati csapatunkkal technikai támogatásért, panaszokkal kapcsolatos segítségért és más ügyekkel kapcsolatban.