Márkánk

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!
		
Hogyan segíthetünk ma?
SSL Cipher overlap - unable to launch NMC web interface
Issue:
When launching the web interface of an NMC2, a message is displayed saying "ssl cipher overlap". Alternatively, the page may show no text at all.

Environment:
Any NMC2 (AP9630/31/35) or unit with an embedded NMC2, including by not limited to rPDU (AP7xxxB, AP8xxx), rATS (AP44xx), Netbotz 250
AOS firmware revision v6.7.2

Resolution:
Upgrading the firmware to v6.8.0 or higher will resolve the issue. If upgrading is not possible, then certain web ciphers can be disabled. Disabling the cipher can only be done via the CLI, there is no option to do this in the web ui or via config.ini.  To disable via the CLI,  first connect via console/telnet/ssh.  Type the following: cipher -ecdhe disable, press enter, then reboot the NMC. To confirm the changes took effect, re-connect via CLI and type cipher. The following should be shown:

Blocked Cipher Suites
---------------------
(the settings above disable the suites listed here)

1       TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
2       TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
3       TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
4       TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

Schneider Electric Hungary

Tudjon meg még többet
Tartomány:
Tudjon meg még többet
Tartomány:

Segítségre van szüksége?

  • Kezdje itt!

    Találja meg a választ kérdéseire. Böngésszen ajánlataink között vagy keresse szakértőinket.

  • Kapcsolatfelvétel

    Keresse vevőszolgálati kollégáinkat: részletes információk, műszaki tanácsadás, panaszok kezelése…

  • Hol vehetem meg?

    Találja meg egyszerűen az Önhöz legközelebbi kereskedelmi partnerünket.

  • GYIK

    Találja meg a válaszokat, keressen téma szerint.

  • Ajánlatkérés

    Indítsa el ajánlatkérését online, szakértőnk hamarosan felkeresi.

Szeretnék híreket és kereskedelmi tájékoztatókat kapni a Schneider Electric vállalattól és annak leányvállalataitól elektronikus kommunikációs eszközök, például e-mail formájában, és beleegyezem az ezen e-mailek megnyitására és kattintásaira vonatkozó információk gyűjtésébe (a képeken lévő láthatatlan képpontok használatával), a kommunikációnk teljesítményének mérése és javítása érdekében. További részletekért, kérjük, olvassa el Adatvédelmi szabályzat.

  • Termékdokumentációk
  • Szoftverletöltések
  • Termékválasztó
  • Termékkiváltás és -csere
  • Súgó és ügyfélkapcsolati központ
  • Irodakereső
  • Árajánlat kérése
  • Hol kapható?
  • Állások
  • Vállalati profil
  • Etikátlan magatartás bejelentése
  • Hozzáférhetőség
  • Hírek
  • Befektetők
  • EcoStruxure
  • Álláskeresés
  • Blog
  • Adatvédelmi szabályzat
  • Cookie-kra vonatkozó szabályzat
  • Cookie-beállítások módosítása