{}

GYIK keresése

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Keresés kulcsszó alapján, vagy kérdés feltevése","searchBtn":"Keresés","error":"Adja meg a keresendő kulcsszót"}}

A CEXSPUCZLSPMZZ EcoStruxure Control Expert alkalmas az M580 Processzor L30 DIO BMEP583020-t is és a HMIST6600 Magelis ST6 HMI terminál programozására?

A két különböző készülék ( PLC és HMI terminál) két különböző szoftvert igényel, tehát:

M580 Processzor L30 DIO BMEP583020 -hez megfelel az CEXSPUCZLSPMZZ

HMIST6600 Magelis ST6 HMI-hez az HMIEELCZLSPMZZ Ecostruxure Operator Terminal Expert Basic  szükséges

Hasznos volt az információ?

Tudjon meg még többet
Tudjon meg még többet