Márkánk

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!
		
Hogyan segíthetünk ma?
XU1K3LLXXRCC and XU2K0LLXXRCC Firmware Upgrade via NMC times out


Issue:

XU1K3LLXXRCC and XU2K0LLXXRCC Firmware Upgrade via Network Management Card times out and is unable to complete

Product Line:

Smart-UPS Industrial

Environment:

XU1K3LLXXRCC and XU2K0LLXXRCC, All Serial Numbers

Cause:

When upgrading the firmware via the Network Management Card, there is a delay in transferring the data to the UPS.
This causes the update to time out and fail.

  • The time-out error occurs while Receiving Firmware image is in progress.
  • The percentage at which the time out error occurs varies from unit to unit.



The LCD Display on the UPS will look like this:
img



The NMC Web interface will display this error:

img

Resolution:

If you experience this issue, you can upgrade the UPS using a USB Thumb Drive rather than via the Network Management Card.
Instructions and the latest firmware image can be found in APC FAQ ID FA402857

Note: Subsequent UPS firmware updates can be performed via the NMC; however, the time to perform the update may increase by 10 minutes.

Schneider Electric Hungary

Tudjon meg még többet
Tartomány:
Tudjon meg még többet
Tartomány:
  • Termékdokumentációk
  • Szoftverletöltések
  • Termékválasztó
  • Termékkiváltás és -csere
  • Súgó és ügyfélkapcsolati központ
  • Irodakereső
  • Árajánlat kérése
  • Hol kapható?
  • Schneider Electric közösség
  • Állások
  • Vállalati profil
  • Etikátlan magatartás bejelentése
  • Hozzáférhetőség
  • Hírek
  • Befektetők
  • EcoStruxure
  • Álláskeresés
  • Blog
  • Adatvédelmi szabályzat
  • Cookie-kra vonatkozó szabályzat
  • Cookie-beállítások módosítása