GYIK-ok böngészése

Az Unica termékeken belül a Basic, Quadro, Plus, Class, Top szerelvényei szabadon cserélhetők föl egymással a szerelvény keretekben? Egy tetszőleges Unica dugaljhoz vagy kapcsolóhoz bármelyik keret felszerelhető?

Published date: 30 március 2021

A keretek és betétek csak az Unica Basic és Plus szerelvének között cserélhetők föl egymással, a többi szerelvénynél ez nem lehetséges.


Hasznosnak találta?

Mit tehetünk, hogy javítsa az információt?

Nem találja, amit keres?

Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálati csapatunkkal technikai támogatásért, panaszokkal kapcsolatos segítségért és más ügyekkel kapcsolatban.