GYIK keresése
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Keresés kulcsszó alapján, vagy kérdés feltevése","searchBtn":"Keresés","error":"Adja meg a keresendő kulcsszót"}}
Mit kell figyelembe venni autótöltő állomás kábelének kiválasztása esetében?
A kábel nélküli töltőállomás-változat Európában minden esetben 2. típusú - T2 aljzattal
rendelkezik, ezért érdemes olyan autót választani, amelyen ez a csatlakozás megtalálható.
Várhatóan az utcai töltőállomások döntő többsége is ilyen lesz, már most is ezek a kábel nélküli,
2. típusú - T2 aljzattal felszerelt típusok a legelterjedtebbek.
A legoptimálisabb megoldás tehát az európai autógyártók által alkalmazott 2. típusú - T2
vagy CCS csatlakozóval felszerelt autó, mert ezt a típust bármilyen váltakozó vagy egyenramú
töltőről biztosan lehet tölteni, Európában bárhol. Az ilyen autókat egy T2-T2 típusú hordozható
töltőkábellel bármelyik állomásra rá lehet csatlakoztatni.
Más gyártmányú autókon megtalálható egy 1. típusú - T1 csatlakozó a váltakozó áramú töltésekhez
és egy CHAdeMo csatlakozó az egyenáramú töltésekhez. Ezeket az autókat egy T1-T2
típusú hordozható töltőkábellel lehet az utcai töltőállomásokra kötni.
Természetesen töltés közben a csatlakozókat nem lehet szétválasztani, az autó és a töltőállomás
gondoskodik erről. Így elkerülhetők a veszélyes helyzetek (tűz- és életveszély) kialakulása.
Tipp: Kizárólag megbízható gyártó által gyártott kábeleket és csatlakozókat használjon és ne
alkalmazzon hosszabbítókat, átalakítókat és toldókat.
{"support":{"yesButton":"Igen","noButton":"Nem","feedback":{"title":"Miben fejlődhetnénk?"},"submitButton":"Küldés","successMessage":"Köszönjük visszajelzését","title":"Hasznos volt az információ?","feedbackPercentLabel":"ember hasznosnak találta","captcha":{"error":"Jelölje be a négyzetet"}}}