Mit jelent az IP55-ös védettség Mureva Styl szerelvények esetében?
Az IP rövidítése a Nemzetközi Védelmi Besorolás (International Protection), az IEC 60529 nemzetközi szabvány szerint. Az IP55 azt jelenti, hogy mind a porral, mind az alacsony nyomású vízsugárral szemben minden irányból védett a szerelvény.
Közzététel célja: Schneider Electric Hungary