{}

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!
 

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

GYIK keresése

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Keresés kulcsszó alapján, vagy kérdés feltevése","searchBtn":"Keresés","error":"Adja meg a keresendő kulcsszót"}}

Mit jelent az OC1 hiba az ATV21-es frekvencaváltóban?

Az OC1 hiba (over current during Acceleration) túláram a motor beállított fordulatszámra történő felfutása ( a gyorsítás) alatt. Ez a hiba akkor jelenik meg amikor a motor a névlegesnél nagyobb áramot vesz fel a gyorsításhoz.

A hiba megjelenésének fő lehetséges okai :

1      Az  a gyorsításra (
ACC) megadott idő túl rövid.
2      A Pt paraméter (motor vezérlési módja) nem megfelelő.
3      A hajtás forgó terhelésre indít rá.
4      Speciális motor van csatlakoztatva a hajtáshoz (pl: kis impendanciájú motor)

A probléma megoldása:

1    Megnövelni a felfutási időt
2    Ellenőrizni a Pt
(motor vezérlési módja) paramétert
3    Használja az F301-es
(Auto-Restart) és F302 (Coast Stop)-ot.
4
Változtassa meg  az F300-as kapcsolási frekvencia értékét
5    Állítsa be az F316-os (Switching Frequency Control Mode) paramétert 1-re vagy 3-ra (carrier frequency is decreased automatically---
a vivő frekvencia automatikus csökkentése).
Tudjon meg még többet
Tartomány:
Altivar 212
{"support":{"yesButton":"Igen","noButton":"Nem","feedback":{"title":"Miben fejlődhetnénk?"},"submitButton":"Küldés","successMessage":"Köszönjük visszajelzését","title":"Hasznos volt az információ?","feedbackPercentLabel":"ember hasznosnak találta","captcha":{"error":"Jelölje be a négyzetet"}}}
Tudjon meg még többet
Tartomány:
Altivar 212

Nem találja, amit keres?

Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálati csapatunkkal, akik többek között segítséget nyújtanak a műszaki kérdésekben és kezelik az esetleges panaszokat.