GYIK keresése
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Keresés kulcsszó alapján, vagy kérdés feltevése","searchBtn":"Keresés","error":"Adja meg a keresendő kulcsszót"}}
Az NSYPLM*** - NSYPLA*** - NSYPHD*** szekrények rendelkeznek IEC 60695-2-11:2014 szerinti megfelelőséggel?
Az NSYPLM*** - NSYPLA*** - NSYPHD*** szekrények az IEC 60695-2-11:2014 szerint voltak tesztelve , ez az anyagok és termékek gyúlékonyságára és égési viselkedésére vonatkozik. A teszt során megfelelt a 960°C izzóhuzalos vizsgálatnak, önkioltás 30s alatt.
Published for:Schneider Electric Hungary
Melléklet(ek)
Hasznos volt az információ?