GYIK keresése
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Keresés kulcsszó alapján, vagy kérdés feltevése","searchBtn":"Keresés","error":"Adja meg a keresendő kulcsszót"}}
Létezik olyan Merten dugalj amely rendelkezik IP44 védettségi fokozattal de nem csapfedeles? Van összefüggés az IP védettségi fokozat és a gyerekvédelem között?
Az IP44 védettségi fokozattal rendelkező Merten dugaljak csak csapfedelesek, mert csak így lehet biztosítani az IP fokozatot. A gyerekvédelmet a dugalj belső redőnyei adják, ezeket a villa tolja el, de ezek nem változtatják az IP fokozatot, így példáúl ha IP20 védettségi fokozatú egy dugalj gyermekvédelemmel, akkor anélkül is IP20.
Published for:Schneider Electric Hungary
Hasznos volt az információ?