{}

GYIK keresése

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Keresés kulcsszó alapján, vagy kérdés feltevése","searchBtn":"Keresés","error":"Adja meg a keresendő kulcsszót"}}

Az LU9BN11,11C,11L csatlakozások között mi a különbség?

LU9BN11 : Csavaros sorkapocs blokk teljesítmény alapmodulhoz

LU9BN11C : Előkábelezett tekercs csatlakozás 90°

LU9BN11L : Előkábelezett tekercs csatlakozás 180°

Az előkábelezett tekercs csatlakozás a különbség, ezek típustól függően 0, 90, 180 fokosak.

Hasznos volt az információ?

Tudjon meg még többet
Termék:
LU9BN11
Tudjon meg még többet
Termék:
LU9BN11