{}

GYIK keresése

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Keresés kulcsszó alapján, vagy kérdés feltevése","searchBtn":"Keresés","error":"Adja meg a keresendő kulcsszót"}}

Az MTZ2 40 H1 3P kikocsizható megszakító kocsiszerkezete szerelhető speciális csatlakozással, úgy hogy a két szélső csatlakozó 135 mm, a középső 100 mm legyen?

Igen, a szerelés lehetséges, tehát a 135 mm oldalsó csatlakozók és középső 100 mm csatlakozó megfelel szigetelési és kúszóáram szempontból is. A rendelés során kérjük jelezni a különleges kialakítási igényt.

Hasznos volt az információ?