{}

GYIK keresése

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Keresés kulcsszó alapján, vagy kérdés feltevése","searchBtn":"Keresés","error":"Adja meg a keresendő kulcsszót"}}

Az SDD111502 termék adatlapján szerepel, hogy 12V AC/DC -velis működik. Ez azt jelenti hogy használható 12V AC/DC hálózatokban is?

A dimmer alkalmas 230/ 12V AC trafóról üzemeltetett halogénlámpa vagy 230/ 12 V DC meghajtós fényforrás szabályozására is, de maga a dimmer az 230V váltakozó áramú hálózatba köthető be.

Hasznos volt az információ?

Tudjon meg még többet
Termék:
SDD111502
Tudjon meg még többet
Termék:
SDD111502