{}

GYIK keresése

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Keresés kulcsszó alapján, vagy kérdés feltevése","searchBtn":"Keresés","error":"Adja meg a keresendő kulcsszót"}}

Milyen feltételekkel helyezhető el beltérben a SE CCT15285 alkonykapcsoló?

Az alkonykapcsoló beltéri elhelyezésénél figyelembe kell venni hogy elhelyezhető falburkolatban, álmennyezetben, gipszkarton borításban de ezek vastagsága maximum 9mm lehet, erre a vastagságra van tervezve az érzékelő rögzítése. Másik fontos szempont hogy a maximális vezetékhossz az érzékelő és az alkonykapcsoló között 50m, ezen túl gyengül a jelerősség. Az érzékelő helyének kiválasztásakor javasolt az olyan helyek elkerülése ahol külső fény érheti, a világítás lámpatestei szintje alá kerülne, illetve ahol nem az általa egyéb belső fényforrások is megvilágíthatják. Utóbbi helyzetre jellemző eset amikor egy nyitva hagyott ajtó közelében van, a másik helységben tartósan fel van kapcsolva a világítás, így a szenzor nem érzékeli a saját helységben a megvilágítás érték csökkenését.

Hasznos volt az információ?

Tudjon meg még többet
Termék:
CCT15285
Tudjon meg még többet
Termék:
CCT15285