{}

GYIK keresése

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Keresés kulcsszó alapján, vagy kérdés feltevése","searchBtn":"Keresés","error":"Adja meg a keresendő kulcsszót"}}

Milyen termékkel helyettesíthető a megszűnt ATV71HD37N4 cikkszámú frekvenciaváltónak?

A megszűnt ATV71HD37N4 cikkszámú frekvenciaváltónak az alábbi kiváltó típusai vannak:

ATV340D37N4E - Altivar Machine ATV340 frekvenciaváltó, 37kW, 3f, 400VAC, IP20, Ethernet IP / Modbus TCP (2xRJ45)

vagy

ATV930D45N4 - Altivar Process ATV930 frekvenciaváltó, 45kW, 3f, 400VAC, IP21, falra szerelhető, fékező egységgel

Hasznos volt az információ?

Tudjon meg még többet
Termék:
ATV71HD37N4
Tudjon meg még többet
Termék:
ATV71HD37N4