{}

GYIK keresése

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Keresés kulcsszó alapján, vagy kérdés feltevése","searchBtn":"Keresés","error":"Adja meg a keresendő kulcsszót"}}

Hogyan kell elvégezni az LT47 reset beállítását?

A beállító tárcsák funkciói:

D-time: indítási idő, ez csak a motor indítási ideje alatt működik. Ebben a beállított időben a motor túlterhelés érzékelés nem működik. Állandósult állapotban, ha a motor árama nagyobb mint a beállított érték ( ez a load tárcsán van beállítva) fázis kiegyensúlyozatlanság vagy túlterheltség miatt, a piros LED begyullad és a relé késleltetéssel kikapcsol. A piros LED égve marad, jelezne hogy a relé lekapcsolt.

O-time: kikapcsolási késleltetés, ha nagyobb az áramfelvétel mint a beállított érték

Load: áram beállító tárcsa

A diagnózist segítik a LED színek is:

A relé alapállásba hozása attól függ hogy kézi vagy automata alapállásba hozásra alkalmas:

Kézi: itt két eset van megkülönböztetve:

1. A motor teljesen terhelhető a beállítás ideje alatt

- -maximális értékre állítani a Load, O és D-time tárcsákat

- beállítani a D tárcsán a motor ismert felfutási idejét, ez megállapítható méréssel is

- amikor a motor felfutott, elérte az állandó üzemi fordulatszámot, lassan visszafelé forgatni ( óramutató járásával ellentétesen) a Load tárcsát. ameddig elkezd villogni a piros LED, utána lassan óramutató irányban ameddig a piros LED elalszik

- beállítani az O tárcsán a lekapcsolási időt.

2. Változó terhelésű gép

- beállítani a Load tárcsán az motor névleges áramát

- D tárcsán beállítani a számított időt amely figyelembe veszi a motor nyomatékát, tehetetlenségét

- beállítani a kívánt O időt

Automatikus: az LT47xxxxA cikkszámú relék.

A tárcsák funkciói itt eltérőek, erre magyarázatot ad a Tesys 2021 katalógus ide vonatkozó 963/1020 oldala:

A D tárcsa itt a reset idő beállítására szolgál, tehát nincs felfutási idő beállítás, itt a reset időt lehet beállítani vele 1-120 s között.

Hasznos volt az információ?

Tudjon meg még többet
Termék:
LT4760M7S
Tudjon meg még többet
Termék:
LT4760M7S