Az NSX megszakító vagy szakaszoló kapcsoló esetében használt motoros mechanizmus bekötésével kapcsolatban figyelmébe ajánlom az alábbiakban csatolt dokumentációt.
A csatolt bekötési ábrán a rövidítések vagy szimbólumok jelentése a következő:
Távműködtetés
MN: nullfeszültség kioldó
vagy
MX: munkaáramú kioldó
Motormechanizmus (MT)
A4: villamos nyitóparancs
A2: villamos záróparancs
B4, A1: a motormechanizmus külső tápfeszültsége
L1: kézi vezérlés (manu)
B2: SDE reteszelés (kötelező a helyes működéshez)
BPO: nyitó nyomógomb
BPF: záró nyomógomb
Kommunikációra képes motormechanizmus (MTc)
B4, A1: a motormechanizmus külső tápfeszültsége
BSCM: megszakító állapotvezérlő modul
A fent említett információk a teljes NSX megszakító családra érvényesek.
A csatolt segédlet tartalmazza a kommunikációra képes motormechanizmus bekötési ábráját is.
Közzététel célja:Schneider Electric Hungary