Hogyan hárítható el egy SCF3 hiba egy Altivar Process Drive-on?
Az SCF3 hibajelzés jelentése: Jelentős kúszóáram a készülék kimenetén, egy vagy több párhuzamosan kapcsolt motor esetén.
Lehetséges okok
A hibajelzés törléséhez a készülék újraindítása szükséges.
Lehetséges okok
- Rövidzárlat vagy földzárlat a frekvenciaváltó kimenetén.
- Rövidzárlat a motor csatlakozó kábelén
- Szigetelési hiba a motorban vagy a kábelekben.
- Diagnosztikai teszt végrehajtása
- IGBT vagy tranzisztor teszt
- Ellenőrizze a meghajtást a motorhoz csatlakoztató kábeleket és a motorszigetelést.
- Végezzen egy szigetelési ellenállás mérést a motoron és a kábeleken. Használjon legalább 1000 V feszültséget.
- Ellenőrizze a helyes földelést
- Ellenőrizze a hajtás és a motor közötti távolságot
- 50m-nél nagyobb kábelhossznál szükségessé válhat fojtók csatlakoztatása a motorral sorosan.
- Kapcsolási frekvencia ellenőrzése
- Csökkentse a kapcsolási frekvenciát.
- Ellenőrizze a fordulatszámhurok és a fék beállítását.
- Növelje a [Time to restart] (ttr) paraméter értékét
A hibajelzés törléséhez a készülék újraindítása szükséges.
Közzététel célja: Schneider Electric Hungary