Hogyan segíthetünk ma?

Mi okozhat OCF hibaüzenetet az ATV312 (vagy ATV31) frekvenciaváltóknál ?




Az OCF hibakód megnevezése túláram, A valószínű okai az alábbiak lehetnek:

- A paraméterek a [BEÁLLÍTÁSOK] (SEt-) és a [MOTORVEZÉRLÉS] (drC-) menükben nem megfelelőek.
- A tehetetlenség vagy a terhelés túl nagy a motoron
-  Mechanikus reteszelődés amely akadályozza a motor forgását

A hiba elhárításához végezze el az alábbi lépéseket:


Ellenőrizze a motor adattábláján szereplő információkat, és hasonlítsa össze az áramerősséget és a teljesítmény  értéket a hajtás paramétereivel/jellemzőivel.  Ellenőrizze a meghajtó programozását a [MOTORVEZÉRLÉS] DRC menüben (BFR, COS, NCR, UNS, NSP, UFT). Ezeknek az értékeknek egyezniük kell a motor névtáblájával.
Ellenőrizze, hogy az ITH paraméter a [BEÁLLÍTÁSOK] SEt menüben a motor FLA-jához van-e állítva. Az FLA jelentése Legnagyobb sebesség (HSP) értékének elérése (logikai adat).  Engedélyezze a röptében elkapást is ( Repülőstart) FLr-t is az FLT menüben, Ha az FLr funkció inaktív (no, akkor változtassa YES-re ( igenre).

Ellenőrizze a meghajtóba érkező vonali feszültséget.  A névleges feszültségnél kisebb feszültség esetén az áram nagyobb értékű.

Győződjön meg róla, hogy a motor a  terhelésnek a megfelelő irányban forog.  A terhelés működése közben ellenőrizze az áramfelvételt vagy egy mérővel, vagy a SUP menü és az LCR paraméter (motoráram) alatt.  Az áram nem haladhatja meg a motor FLA értékét.

Mivel a frekvenciaváltó megjeleníthet egyéb, az OCF-el összetéveszthető hibaüzeneteket is mint O.CF ami fázisok közötti rövidzárlatot jelent vagy OC.F amely a frekvenciaváltó kimenetén megjelenő földzárlatot jelent, a hibaelhárítás megkezdése előtt ügyeljen a hibaüzenet helyes azonosítására.

Schneider Electric Hungary

Tudjon meg még többet
Tartomány:
Tudjon meg még többet
Tartomány: