Az MTZ megszakítónál milyen lehetőségek vannak a KI/BE állapot vezérlésre különböző módozatokban? A különböző módozatok kizárják egymást?
Az SE348/2018 magyar nyelvű katalógus D-16 ( 94/280 oldalán) található táblázat tartalmazza a lehetőségeket. A kizárólagosság azt jelenti hogy működtetés kizárólag egyes működtetési módban végezhető el, erről a táblázat "Kizárólagosság" oszlopa ad információt. Például amikor a megszakító rendelkezik az alapvető feszültségtekercsekkel, a táblázat alapján a megszakító BE/KI gombbal nem élvez kizárólagosságot, mert mind a három működtetési módban használható.