Hogyan segíthetünk ma?

A Tesys Vario VCF tokozott fő és vészleállító kapcsolók, mint például a VCF2GE , lángállóak?

Az VCF2GE adatlapon található információ, az hogy "tűzellenállási képesség 960 °C -megfelel IEC 60595-2-1" nem lángállóság tesztre vagy az éghetőségi osztályba sorolásra vonatkozik.

Az elektrotechnikai alkatrészeket fenyegető veszélyforrásnak a szimulálására- mint például egy túlterhelés miatti nagyon erős helyi felmelegedés- egy izzó huzalt meghatározott hőmérsékletre (550 °C, 650 °C, 750 °C, 850 °C vagy 960 °C) hevítenek fel. Ezt a huzalt 1 N erővel merőlegesen a próbadarab legvékonyabb házrészéhez nyomják.

A próbadarab megfelelt a vizsgálaton, ha:

  • a vizsgálat alatt nem keletkezik láng vagy izzás,
  • a lángok illetve izzási folyamatok az izzó huzal eltávolítása után 30 másodpercen belül megszűnnek,
  • az izzó huzal alá helyezett selyempapír nem gyullad meg a leeső égő cseppek miatt.

Schneider Electric Hungary

  • Termékdokumentációk
  • Szoftverletöltések
  • Termékválasztó
  • Termékkiváltás és -csere
  • Súgó és ügyfélkapcsolati központ
  • Irodakereső
  • Árajánlat kérése
  • Hol kapható?
  • Schneider Electric közösség
  • Állások
  • Vállalati profil
  • Etikátlan magatartás bejelentése
  • Hozzáférhetőség
  • Hírek
  • Befektetők
  • EcoStruxure
  • Álláskeresés
  • Blog
  • Adatvédelmi szabályzat
  • Cookie-kra vonatkozó szabályzat
  • Cookie-beállítások módosítása