Mi a különbség a Sedna kapcsoló család SDD111***L és SDD111***N jelőlésű kapcsolói között?
Az L és N betűjelölések két különböző, jelzőfényes és ellenőrzőfényes kapcsoló kialakításra vonatkoznak. A könnyebb megkülönböztetés céljából a jelzőfény kék, az ellenőrzőfény piros LED világítással rendelkezik. Működésük eltérő a jelzőfény akkor kapcsol BE, amikor a terhelés nincs áram alatt (a kapcsoló kikapcsolt állapotban van), így megkönnyíti a lakásban egy kapcsoló megtalálását sötétben. Az ellenőrzőfény akkor kapcsol BE, amikor a terhelés áram alatt van (a kapcsoló bekapcsolt állapotban van), így megkönnyíti annak ellenőrzését hogy például egy belülről vezérelt de nem látható külső világítás be vagy kikapcsolt állapotban van.