Ha nem térek át sem a Homey, sem a Tuya rendszerre, akkor nem fogom tudni használni továbbiakban a Wiser eszközöket?
Amennyiben úgy döntesz, hogy a felkínált lehetőségek egyikére sem térsz át 2030-ig, úgy azután a vezetékes Wiser készülékeket (kapcsoló, fényerőszabályzó, mozgásérzékelős kapcsoló és dimmer, dugalj) továbbra is tudod használni úgy, mint hagyományos funkciók (tehát helyben kézzel működtethetők az applikáció és központ nélkül is). A vezeték nélküli füst- illetve vízszivárgás érzékelő továbbra is használható lesz Wiser központ és app nélkül. Ám a vezeték nélküli mozgásérzékelő, hőmérséklet- és páraérzékelő ill. a nyitásérzékelő központ és alkalmazás nélkül nem használható, így mindenképp javasoljuk, hogy térj át valamelyik alternatív rendszerre!