Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

  • man in kitchen cutting vegetable while woman is looking on in their energy efficient home

    Szünetmentes áramforrások

Alapértelmezett alternatív szöveg

Süllyesztett kiselosztó

Kiselosztó

Description
Megvédi a moduláris eszközeit
A moduláris Mini Pragma, egy robusztus (IK 07) de egyben esztétikus és innovatív formatervezésű kiselosztó, ami kimondottal alkalmas a lakótérben való alkalmazásra. Magas biztonsági szintet nyújt (IP 40, IP 41, tartozékokkal) az előlapjának köszönhetően, amely teli, vagy átlátszó ajtókkal rendelhető.

Aktuális napi kínálat

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.