Indokunk
A kihívás: Általános tapasztalatok
Annak ellenére, hogy a csatlakoztatott eszközök a korai technológiákat alkalmazó készülékek miatt közkeletűek, a háztartások és a kisebb épületek csatlakoztathatósága még mindig nagyon alacsony.
A csatlakoztathatóság továbbra is nélkülözi az egyszerűséget, a megbízhatóságot és a hatékonyságot. Az a meggyőződés, hogy az interoperabilitás túl összetett, és hiányzik az értékesítés utáni és telepítési támogatás.

A megoldás: Egyedi partnerség
Hisszük, itt az ideje, hogy partnerségre lépjünk a kapcsolatok felgyorsítása érdekében. Célunk, hogy elősegítsük a csatlakoztathatóságot, és értéket teremtsünk ügyfeleink számára.
Ehhez szoros együttműködésre van szükség az alkalmazások vezetőivel olyan megoldások kidolgozásában, amelyek zökkenőmentesen használhatók együtt. Célunk, hogy olyan új partnerekkel dolgozzunk együtt, akik osztják elképzeléseinket és csatlakoznak hozzánk a csatlakozási ökoszisztémában.
Kik vagyunk mi

Több, mint 300 év iparági szakértelem
A több mint 300 éves ipari szaktudást egyesítő célunk a csatlakozási lehetőségek jövőjének újradefiniálása, az aktív energiahatékonyság, a biztonság és a kényelem fokozása.

Szakképzett szerelők nagy, globális hálózata, helyi szolgáltatásokkal és támogatással
Több mint 300 ezer szerelőből álló hálózatot építettünk ki a világ minden részén, akik között kölcsönös a bizalom és megértés. Értékesítési partnereink - a Schneider Electric EcoXperts, a Somfy szakértők és a Danfoss - biztosítják a csatlakozási kapcsolat kiépítésének és fejlesztésének folytatásához szükséges szakértelmet.
Három piacvezető egyesült erővel a csatlakoztathatóság javításáért



Kötelezettségvállalásaink

Zökkenőmentes és egyszerű integráció
Csatlakozási és technológiai stratégiáink összehangolásával biztosítjuk a nyitott ökoszisztéma kialakulását, melynek segítségével termékeink vezérlési szinten - vagy felhőszinten, alkalmazásprogramozási interfész (API) segítségével zökkenőmentesen használhatók együtt.

Minősített felhasználás
A csatlakoztathatóságnak csak akkor van értelme, ha az általunk ajánlott értékajánlatok megfelelnek ügyfeleink elvárásainak. Ezért elköteleztük magunkat az ügyfelek és a partnerek mellett, megvizsgáljuk és közösen kidolgozzuk a kiválasztott szegmensek személyre szabott megoldásait.
Tesztelt, ellenőrzött és dokumentált megoldásokat biztosítottunk, melyekre a szakértő szerelők és rendszerintegrátoraink képzést kaptak, és készen állnak a támogatásra.
Csatlakoztatási ökoszisztéma használatával kapcsolatos esetek

Teljesen integrált vendégszoba-kezelés
A Schneider Electric, a Somfy és a Danfoss problémamentes integrálása integrált vendégszobakezelést biztosít a luxusszállodák korlátozott szolgáltatásaihoz.

Legjobb vezérlők csúcskategóriás lakossági szegmensekhez
Tesztelt, ellenőrzött és dokumentált architektúra, amely összeköti a Wiser KNX-et a Somfy vakvezérlővel, és további előnyöket biztosít a végfelhasználó számára.

Az első okos otthoni villamos kapcsolószekrény
A Schneider Electric Resi9 kiseolosztó mostantól egy teljes csatlakozási platformot is tartalmazhat, amely két szakértői rendszeren alapul: Wiser for Energy Management és TaHoma az intelligens otthon menedzsmentért. Az elektromos biztonság és az okos otthoni környezet központjává válik.
Ügyfeleink igényeinek kielégítése

Üzletvezető
„Számomra az üzleti folytonosság a legfontosabb... Most arra támaszkodhatok, hogy a vállalkozóm a legmegbízhatóbb és legjövőállóbb megoldásokat ajánlja.”

Hoteltulajdonos
„Az első számú prioritásom a vendégek elégedettségének biztosítása a működési hatékonyság maximalizálása mellett... Mostantól a márkakövetelményeknek is megfelelhetek, így minden ingatlanban egységes vendégélményt tudok nyújtani, és világszerte magabiztosnak érzem magam.”

Lakástulajdonos
„Azt akarom, hogy az otthonom kényelmes és biztonságos legyen... Most, a gombnyomásra elérhető dedikált támogatással megnyugtató megoldást találok az okos otthoni technológia bonyolultságával kapcsolatban.”

Ingatlanfejlesztő
„Bérlők és tulajdonosok számának gyarapítása a fő célom...
Most már megbízhatok a befektetéseimben, és az új otthonok életciklusa során az értékesítés utáni támogatással problémamentesen foglalkozhatok.”

Rendszerintegrátor
„Az integrációt és a gyors migrációt elősegítő új technológiákkal kell segítenem a vállalkozásom bővítésében...
Mostantól keresletet generálhatok különböző, bizonyított megoldásokkal, hatékony mérnöki és üzembe helyezéssel.”

Alvállalkozó
„Egyszerűségre van szükségem ahhoz, hogy a megoldásokat időben, költségkereten belül és kockázatmentesen nyújtsam...
Most már jól bevált, szabványosított architektúrákat is telepíthetek, amelyek költségnövekedés nélkül optimalizálják a hatékonyságot.”
Csatlakozási ökoszisztéma
Nyitott a dinamikus partnerségi környezetre.
Gyakori kérdések
Keresse meg a válaszokat a kapcsolódási ökoszisztéma-partnerséggel kapcsolatos összes kérdésére.
Csatlakoztatási brosúra
Tudja meg, hogyan dolgozunk együtt a összekapcsolhatóság javításán a lakossági és közepes méretű épületekben, valamint a szállodapiacon.