Mi okozza az energiaválságot Európában?
Az Európában zajló konfliktus energiaválságot okoz. Hatással van a kormányokra, a vállalkozásokra és a háztartásokra egyaránt. A földgázellátás csökkenése, illetve a gáz- és energiaárak ebből fakadó ugrásszerű emelkedése olyan mértékű inflációt okoz, amilyet a lakossági és kereskedelmi felhasználók évtizedek óta nem tapasztaltak. Az energiaellátási zavarok és kiesések tönkretehetik az európai vállalkozásokat, ami ideiglenes leállásokhoz, elbocsátásokhoz és munkaidő-csökkentésekhez vezethet.
Meddig fog tartani az energiaválság?
Az európai energiaválság 2022 telén kezdődött. Szakértők előrejelzése szerint 2023 nagy részében, és utána is fennmarad. Az energia iránti növekvő kereslet és a korlátozott kínálat miatt több évig húzódó kihívással nézünk szembe. Az energiaválság megoldásához meg kell szüntetnünk a hatékonysági hiányosságokat, továbbá csökkentenünk kell a fogyasztást, a csúcsfogyasztást és az energiaköltségeket.
Hogyan küzdhetek én az energiaválság ellen?
Az energiaválság leküzdése érdekében javasoljuk háromlépcsős, bevált megközelítésünk bevezetését: energiagazdálkodási rendszer (EMS) telepítése, épületfelügyeleti rendszer (BMS) telepítése vagy továbbfejlesztése, illetve a működés optimalizálása olyan integrált digitális megoldásokkal, amelyek épületelemzési és jelentéskészítési funkciót is kínálnak. Ezek a lépések elősegítik az energiafogyasztás és az energiaköltségek csökkentését, egyúttal hatékonyabbá és fenntarthatóbbá teszik a működést.