Mozgásvezérlési és robotikai rendszerek konfigurálása
Mozgásvezérlési és robotikai rendszerek konfigurálása
Itt megtalálhatja a robotok, motorok, meghajtások, áttételek és tartozékok tökéletes összeállítását saját gépalkalmazási igényeihez. Letöltheti és megoszthatja munkatársaival, az eredményeket pedig azonnal meg is rendelheti.
Mi az a mozgáskonfigurátor?
A mozgáskonfigurátor segít a felhasználóknak megtalálni az alkalmazási igényeiknek megfelelő legjobb megoldást, és teljes körű útmutatást nyújt a kiválasztási folyamat során – több termékcsalád esetén is. Mindenki számára könnyű hozzáférést és használatot biztosít; azok számára is, akik nem rendelkeznek tapasztalattal a robotika és a mozgatás terén. A Lexium szervohajtások, integrált hajtások, motorok és robotikai sorozatok közül választhat célzott segítséggel. Létrehozhatja és összehasonlíthatja a gépi alkalmazásához való optimális csomagokat.
Hogyan működik a mozgáskonfigurátor?
Az eszköz indításakor könnyen elvégezheti a fő lépéseket:
- Adja meg az alkalmazásához tartozó beállításokat és jellemzőket.
- Végezzen összevetést, és válassza ki a tökéletes csomagot a javasolt eredmények közül.
- Hozza ki a legtöbbet konfigurációjából: mentse, ossza meg a csapattal, töltse le a dokumentációt és az anyagjegyzéket.
- Kezelheti is a konfigurációit, és egyszerűen megrendelheti őket a mySchneider bejelentkezési szolgáltatásán keresztül.