Márkánk

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Érje el céljait

Ha Ön egy adatközpontért felelős, a rendelkezésre állás maximalizálása kétségkívül fontos szempontnak számít. Ugyanakkor arra is figyelnie kell, hogy kézben tartsa az energiafelhasználás egyre növekvő költségeit.  A felmérés kiindulási pontként használható adatokat bocsát a rendelkezésére, amelyek segítségével felmérheti az aktuális helyzetet, ráadásul vállalatunk javaslatokat is tesz, hogy hol lehetne fejleszteni a rendszeren, és hogyan tudná elérni a kitűzött célokat.
Two mature man checking computers in server room

Adatközpont-felmérési szolgáltatásaink a következőket tartalmazzák:

Áramkörkövetés

Az adatközpont áramelosztó rendszerének ellenőrzése és az áramkör azonosítása

Hűtéselemzés számítógépes folyadékdinamikával

A légáramlás és a hőmérséklet mintázatának elemzése adatközpontokban, a fizikai infrastruktúra változásainak 3D forgatókönyvmodellezésével

Elektromos hatékonyság értékelése

Az adatközpont áram- és hűtési infrastruktúrájának dokumentálása és elemzése az elektromos hatékonyság meghatározása érdekében, az elérhető hatékonyságot korlátozó tényezők, és a hatékonyság maximalizálására vonatkozó opciók/javaslatok

EnergySTEP felmérés

Adatközpont vagy hálózati szekrény helyszíni felmérése/elemzése javaslatokkal, melyek segítségével maximalizálhatja a rendelkezésre állást, javíthatja az energiahatékonyságot és csökkentheti az energiával kapcsolatos költségeket

Hálózati helyiség felmérése

A hálózati szekrény fizikai infrastruktúra összetevőinek dokumentálása/elemzése, és javaslatok a rendelkezésre állás növelésére

Az áramellátás és a hűtés felmérése

Az adatközpont fizikai infrastruktúrájának dokumentálása/elemzése, a kapacitás, a kihasználtság és a rendelkezésre állás növelésére vonatkozó ajánlásokkal
Alapértelmezett alternatív szöveg

StruxureOn: KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓS, FELHŐALAPÚ FELÜGYELET

A StruxureOn a kritikus berendezések maximális védelmét biztosítja intelligens riasztással, távoli hibaelhárítással és a 24 órás valós idejű felügyelet révén a szakértői, adatközpontú betekintéssel - így közvetlenül az okostelefonra is - láthatja a valós idejű adatokat, és betekintést nyerhet az adatokba.
További részletek Megnyitás új ablakban

Dokumentáció

Kérjen tőlünk árajánlatot

Töltse ki kapcsolatfelvételi űrlapunkat, és munkatársunk kapcsolatba lép Önnel.
Lépjen velünk kapcsolatba még ma

Segítségre van szüksége?

Termékválasztó

Gyorsan és egyszerűen megkeresheti az alkalmazásához illeszkedő termékeket és tartozékokat.

Árajánlat kérése

Kezdje meg vásárlását online, és szakértőnk felveszi Önnel a kapcsolatot.

Hol vehetem meg?

Találja meg egyszerűen az Önhöz legközelebbi kereskedelmi partnerünket.

 Megnyitás új ablakban

Help Center

Egyetlen helyen megtalálhatja az igényeinek megfelelő támogatási információforrásokat.

Chat

Kérdése van, vagy segítségre van szüksége? Készséggel állunk rendelkezésére!