Márkánk

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Előnyök

・ Az Ön működésére szabott átfogó biztonsági és kiberbiztonsági terv ・ Kiberbiztonság elleni védelem a napi szintű műveletek negatív befolyásolása nélkül ・ Hozzáférés azokhoz a szakértőkhöz, akik ismerik az informatikai és üzemeltetéstechnológia kombinálásának módját.
A NERC CIP kiberbiztonsági architektúrája NERC CIP felmérési módszer Biztonsági architektúra és előírások fejlesztése Vízkezelési kiberbiztonsági megoldások

Előnyök

・ A hálózati forgalom biztonságos vezérlése ・ Az alkalmazásszoftverek integritása és a változatok ellenőrzése biztosítja, hogy a legújabb verziók és javítások mindig rendelkezésre álljanak
・ Az eszközök jobb teljesítménye és termelékenységfelügyelete optimális hálózati teljesítményt, fokozott biztonságot, biztonságos adathozzáférést és időszerű szoftverfrissítéseket nyújt

Megoldások

・ Biztonságos műveletekre tervezett hálózatok ・ Központi javítások kezelése ・ Központi hitelesítés, engedélyezés és naplózás ・ Hálózat- és rendszerteljesítmény-figyelés ・ Rosszindulatú programok elleni beépített védelem beépített adatveszteség-megelőzéssel, eszközvezérléssel, levélírási és gazdagépbehatolások elleni védelemmel
Végponti rosszindulatú programok elleni védelem beépített adatveszteség-megelőzéssel, eszközvezérléssel, fehérített jelekkel és a gazdagép behatolásának megelőzésével NERC CIP megfelelőség ellenőrző lista NERC CIP-megfelelőség az energiatermelési ipar számára

Előnyök

・ Éjjel-nappal rendelkezésre állnak a felügyelt biztonsági szolgáltatások ・ Gyors reagálású és penetrációs tesztek ・ Kisebb erőkifejtés és a javítások és vírusvédelmi frissítések alkalmazására ・ Biztonságos, automatizált hozzáférés a tesztelt és minősített O/S javításokhoz és vírusvédelmi frissítésekhez
Biztonsági architektúra és előírások fejlesztése Biztonsági korszerűsítés és megvalósítás Ügyfél ELSŐ karbantartási és támogatási programja

Előnyök

・ Képessé teheti munkatársait biztonságos műveletek elvégzésére üzemében és folyamataiban ・ Garantálhatja a bizalmas kezelést, az integritást és a berendezések rendelkezésre állását
・ Csökkentse az emberi hibákból eredő kiberbiztonsági incidensek esélyét ・ Telephelyén vagy saját központunkban szervezünk képzéseket, melyekben célzott technológiai modulokat kínálunk
Alapértelmezett alternatív szöveg

Brosúra

Csökkentse az üzemeltetés elleni kibertámadás veszélyeit! A szellemi tulajdon megfelelő védelmének biztosítása.

Alapértelmezett alternatív szöveg

Kiberbiztonsági virtuális akadémia

Tudja meg, milyen lépéseket tehet a szervezete biztonságának megőrzése érdekében. Látogasson el platformunkra webináriumokhoz, szakértőkkel folytatott beszélgetésekhez, letöltött anyagokhoz és videókhoz!

Támogatás kérése

Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal, hogy többet tudjon meg a vállalkozásához megfelelő szolgáltatásokról.
Lépjen velünk kapcsolatba még ma

Segítségre van szüksége?

Termékválasztó

Gyorsan és egyszerűen megkeresheti az alkalmazásához illeszkedő termékeket és tartozékokat.

Árajánlat kérése

Kezdje meg vásárlását online, és szakértőnk felveszi Önnel a kapcsolatot.

Hol vehetem meg?

Találja meg egyszerűen az Önhöz legközelebbi kereskedelmi partnerünket.

 Megnyitás új ablakban

Help Center

Egyetlen helyen megtalálhatja az igényeinek megfelelő támogatási információforrásokat.

Chat

Kérdése van, vagy segítségre van szüksége? Készséggel állunk rendelkezésére!