1. Miben segíthet a DCIM Partners?
A DCIM Partners felhőalapú, több-bérlős DCIM megoldásokat jelent, amelyek az adatközpontok sokkal precízebb és hatékonyabb kezelését szolgáló, kulcsfontosságú adatokhoz való világos és átlátható hozzáférést biztosítják. Ez az ügyfeleknek kínált informatikai felügyeleti megoldás lehetővé teszi az összehasonlító teljesítményelemzéseket, melyekkel az ügyfelek az ipari szabványokhoz igazíthatják a berendezések teljesítményét. A felügyelt tápellátási szolgáltatások használata emellett a bevétel emelkedését és a vállalkozás növekedését is eredményezheti, helytől függetlenül.
2. Milyen előnyökkel jár a partnereknek kínált EcoStruxure IT platform használata?
Az EcoStruxure IT for Partners program bevezetésével vállalkozása kiterjesztheti a szoftverek és a digitális szolgáltatások használatát az áramellátásra, a hűtésre, biztonsági rendszerre és környezetfelügyeletre. Az új felmérésekkel és a több kínálkozó lehetőséggel természetesen együtt jár a bevétel növekedése. Egy ilyen megoldás segítségével akár stratégiai tanácsadóvá is válhat, és hosszú távú kapcsolatot alakíthat ki az emelkedő évjáradékbevételt hozó ügyfelekkel.