Azonnal rackbe szerelhető rendszer, amelyet IT rendszerek telepítésére terveztünk 8–12 rackig. A megoldás gerince egy szabadon álló szerkezet, amely támogatja a szükséges informatikai infrastruktúrát és légszigetelést biztosít minden racktípushoz. Kialakítása révén egyszerűen integrálható számos hűtési és tápellátási konfigurációval.
Értékajánlat
Tények
Tőkeberuházási megtakarítások
A teljes adatközpontrendszer leegyszerűsítése 15%-os becsült megtakarítást jelent
Időmegtakarítás
A pod-megközelítés a becslések szerint 20%-kal segít tömöríteni a projekt ütemtervét
Rugalmasság
Rugalmasan támogatja a racktípusok és adatközpont-kivitelek különböző megközelítéseit