Felügyelet és vezérlés az ADMS-megoldáshoz.

    Elektromos felügyeleti vezérlés és adatgyűjtés (ESCADA)

    Felügyelet és vezérlés az ADMS-megoldáshoz.

    Electric power substation, electric power distribution.

    Kihívások

    Robusztus valós idejű felügyelet és vezérlés

    Ahhoz, hogy az áramszolgáltatók megbízható, biztonságos és hatékony villamos energiát tudjanak biztosítani, pontosan működő és robusztus felügyeleti és vezérlőrendszerekre van szükségük. Az ESCADA rendszereknek magas rendelkezésre állást és redundanciát biztosító, illetve katasztrófa utáni helyreállítás funkciókkal kell rendelkezniük. Biztonságosnak, rugalmasnak, méretezhetőnek és konfigurálhatónak kell lenniük.
    • Megoldások

      A Schneider Electric ESCADA rendszere, amely az OASyS DNA SCADA részeként fut, tartalmaz funkciókat a különböző protokollokat használó terepi eszközök ciklikus lekérdezéséhez, a terepi eszközöknek történő parancsadáshoz, valamint riasztásfeldolgozás és trending végrehajtásához. Az ADMS-ben található ESCADA adatokat is lehet tárolni az ADMS történeti szolgáltatásában későbbi lekérdezés, elemzés és szimuláció céljából. Az ESCADA funkciói között megtalálható az adatok szinkronizációja az elsődleges és a backup környezetek között kritikus infrastruktúrák redundanciáját elősegítendő, valamint az ICCP-n és más protokollokon keresztül történő adatcsere más SCADA rendszerekkel. Az ADMS-en belüli előrejelzési szolgáltatások az ESCADA betáplálásokat hasznosítják, felhasználva a visszakapcsolók, feszültségszabályozók, kondenzátortelepek, mérőórák, zárlatjelzők stb. adatait. Ennek köszönhetően az ADMS képes beépíteni az ESCADA adatokat az előrejelzési, analitkai és optimalizációs funkciókba. Az ESCADA adatok alapján kiadott riasztások magukban foglalják a határérték megsértésének eseteit, a változás mértékét, a nem szándékolt státuszváltozást és a rendszer normális működésével kapcsolatos riasztásokat.
    • Képességek

      • Optimalizálja az Ön egész villamos létesítményének menedzselését a nagyobb termelékenység érdekében
      • Javítja az Ön operátorainak hatékonyságát és döntéshozatali képességét azáltal, hogy pontos, aktuális és mindenre kiterjedő információt biztosít számukra
      • Kézenfekvő, interaktív és egyedi igényekre szabható interfészt kínál a hatékonyabb működésért
      • Kiemelkedő teljesítményű, párhuzamos adatfeldolgozást végez a milliónyi adatszolgáltató pont támogatása érdekében
    • Előnyök

      • Szoros integrációban a Schneider Electric továbbfejlesztett elosztásmenedzsment-rendszerével
      • Rendkívül biztonságos és megbízható
      • Több mint 180 vezérlőközpontban használják világszerte
    Transzformátor, erős áramú vezetékek sziluettje naplementével a háttérben, energiaelérhetőség, elektromos közművek.

    Alkalmazások

    Kapcsolódó okoshálózati megoldások

    A Schneider Electric továbbfejlesztett okoshálózati megoldásai biztonságosabb, megbízhatóbb és hatékonyabb energiamenedzsmentet tesznek lehetővé, és elősegítik, hogy Ön is következő generációs energiaszolgáltatóvá váljon.

    Előnyök

    • Elektromos felszerelés, energiagazdálkodási szoftver, villamosenergia-elosztás
       
      • Biztonság: Az OASyS DNA egyedi igényekre szabott megoldás – rendkívül biztonságos rendszer egyszeri bejelentkezéses (SSO) kivitelben, változáskövető és -kezelő eszközökkel, amely képes könnyedén auditálni és jelenteni a változásokat a belső és külső lekérdezésekre.
    • Nagyfeszültségű oszlop, villamosenergia-elosztás áramszolgáltatók.
       
      • Standardizálás: az OASyS DNA termékcsalád a legtöbb standard ipari alkalmazással kompatibilis, meglévő és harmadik féltől származó szoftverekkel is könnyen integrálható. A standardizált szoftver jól dokumentált, használata könnyebben és kevesebb tréning segítségével elsajátítható, és lehetséges, hogy már most is ez a norma az Ön vállalatánál. Szabványalapú kapcsolatrendszerére támaszkodva, kereskedőként a Schneider Electric képes kihasználni a piacon megjelenő új termékek előnyeit és továbbadni Önnek az ezekből fakadó megtakarításokat és lehetőségeket.
    • Erősáramú vezetékek sziluettje kék éggel, elektromosáram-elosztás, transzformátor.
       
      • Megbízhatóság: technológiánk automatikusan szétsugározza a rendszer hálózatában az eseményvezérelt adatokat, ezáltal pedig valós idejű adatközlést valósít meg, amely gyors és megbízható. Ezen túlmenően az OASyS DNA a gyakorlatban már bevált redundanciamodellje és az egész rendszerre kiterjedő állapotfelügyelete biztosítja, hogy a rendszer mindig rendelkezésre álljon, amikor szükség van rá. A Schneider redundanciamodellje önjavító, és folyamatosan felügyeli a kritikus funkciókat és berendezéseket.
    • Villamos erőmű, villamosenergia-elosztás.
       
      • Élettartam: tudjuk, hogy Ön jelentős összeget fektetett be jelenlegi kijelzőibe, adatbázisaiba, alkalmazásaiba. A mi migrációs célunk az, hogy mind a költségeket, mind a működés befolyásolását minimalizáljuk az OASyS DNA-ra való átalakításkor. A fejlesztési folyamat során a továbbfejlesztett migrációs eszközök használatának köszönhetően lehetővé tudjuk tenni, hogy Ön újra felhasználhassa azon intellektuális befektetések nagy részét, amelyeket a már meglévő SCADA rendszerében hajtott végre.
    • Három felnőtt terveket olvas napelempanelek előtt Németországban, Bajorországban, Münchenben, fenntarthatósági megbeszélés.
       
      • Innováció: az iparág vezető vállalataival, így a Symantec™-kel, az OSIsoft®-tal és a Microsoft®-tal fennálló partneri kapcsolatoknak köszönhetően termékeink a jelenlegi operációs rendszereket és hardvert használják. Ennek köszönhetően a lehető legértékállóbb megoldásokat tudjuk Önnek biztosítani, miközben csökkentjük a teljes üzemeltetési költséget, növeljük a biztonságot és a megbízhatóságot, hogy az Ön informatikai infrastruktúrát érintő befektetése maximálisan megtérüljön.
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.