Gazdaságos transzformátormegoldások hatékony teljesítmény és páratlan kapacitások mellett

    Középfeszültségű transzformátorok

    Gazdaságos transzformátormegoldások hatékony teljesítmény és páratlan kapacitások mellett

Egy ember fémtekercseket vizsgál meg, ásványok feldolgozása

Kihívások

Az energiaköltségek növekedésével az alacsony veszteségű, gazdaságos transzformátorok igénye is nő. A jogszabályok ösztönzik a környezetbarát berendezések használatát, amelyek jelentőssé teszik a fenntartási költségek nagyságát.
  • Megoldások

    Olajtöltésű energiát, olajtöltésű elosztókat, száraz típusú transzformátorokat, amorf törzstechnológiát, speciális testre szabott transzformátorokat és intelligens transzformátorokat gyártunk, hogy kielégítsük az ügyfeleink sokrétű igényeit.
  • Értékajánlat

    Figyelembe véve a legfrissebb világszerte elismert szabványokat, a legkorszerűbb transzformátorokat kínáljuk Önnek, amelyek rendkívül összetettek mégis rugalmas a kialakításuk. Egyaránt alkalmasak bel- és kültéri használatra nagyon alacsony veszteséggel.
  • Differenciálás

    A Schneider Electric több mint 50 évnyi tapasztalattal és világszerte széles ipari platformmal rendelkezik, sokoldalúsága és rugalmassága biztosíték arra, hogy igényeinek megfelelő transzformátort kap.
Naplemente egy áramelosztó állomás mögött

Fedezze fel transzformátor kínálatunkat

A fenntartási költségek (TCO) kiszámítása rendkívül fontos az üzemeltetési költségek felmérésénél mikor új transzformátort vásárolunk, ám még jelentősebb szerepe van akkor mikor összevetünk két különböző megoldást. A fenntartási költségek magukba foglalják a vásárlást, az üzemeltetést és a karbantartási költségeket is. Az energiagazdálkodás globális specialistájaként a Schneider Electric támogatni fogja Önt azáltal, hogy teljes körű megfelelést biztosít vonzó fenntartási költségekkel.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.