Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

  • Steel worker working at an open electric steel furnace in an industrial foundry, industrial automation, mineral processing

    Energiahatékonyság és fenntarthatóság

Acélmunkás egy nyitott elektromos vaskohászati kemencénél egy ipari öntőműhelyben, ipari automatizálás, ásványfeldolgozás

A lehetőségek azonosítása

A fémfeldolgozó ipar nyomás alatt van, hogy fenntartható megoldásokat alkalmazzon. Azonban ennek számos akadály áll az útjában, például az alkalmazottakkal és erőforrásokkal kapcsolatos korlátozások, pénzügyi korlátok, belső verseny a mérnöki erőforrásokért, megfelelő beruházási elemzés (ROI) és korlátozott analitikai lehetőségek a megfelelő lehetőségek azonosításához.

Energiafenntarthatóság életciklusa

Alapértelmezett alternatív szöveg
  • Megoldások

    Folyamatos energiamenedzsment és fenntarthatósági megközelítés:

    • Stratégiadefiníció
    • Beszerzés
    • Irányítás (energiamegbízhatóság és -mérés)
    • Optimalizálás (folyamatfejlesztések, energiaprojektek)
    • Teljesítmény (mérés és jelentés)
  • Értékjavaslat

    • A hatékony energiamenedzsment egy erős stratégiával kezdődik és végződik.
    • Az energiahatékonysági és -fenntarthatósági célok csak folyamatos cselekvéssel és programokkal érhetők el és haladhatók meg.
    • A folyamatszakértelmet az energiamenedzsment know-how-val kombinálva segítünk kihasználni az energiamegtakarításban meglévő teljes potenciált.
  • Megkülönböztetés

    Globális vezetőként az energiahatékonysági technológiában és a fenntarthatósági szolgáltatásokban olyan átfogó megoldást nyújtunk, amely valóban megkülönböztet bennünket másoktól a stratégia, a technológia és a megvalósítási képességek terén.

Előnyök

  • Mérnökök egy acélöntöde vezérlőtermében, ipari automatizálás, biztonsági termékek
    Segítünk azonosítani, majd priorizálni a leghatékonyabb energiaoptimalizálási lehetőségeket. A költségmegtakarítások maximalizálása
  • Acélmunkás egy nyitott elektromos vaskohászati kemencénél egy ipari öntőműhelyben, ipari automatizálás, ásványfeldolgozás
    Gyors adatgyűjtés, -elemzés és lekérdezés.
  • Olvasztott acélt öntő nagyolvasztó, ásványfeldolgozás, gyártásvégrehajtási rendszer
    A globális környezeti, gazdasági és társadalmi fenntarthatósági kezdeményezések integrálása egy egységes programba.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.