ÜZEMANYAG-GAZDÁLKODÁS

Mining truck , mining industry, transportation

Ismerje meg és ellenőrizze üzemanyagköltségeit

Az üzemanyagfogyasztás teszi ki a bányaipari üzemeltetési költségek egyik legnagyobb hányadát. Annak ellenére, hogy jelentős kiadásról van szó, csak ritkán ellenőrzik és felügyelik hatékony módon.

  • Megoldások

    A bányászati műveletekre tervezett üzemanyag-gazdálkodási rendszer megoldásunk segít az üzemanyag járművek, üzemanyagtípusok és költségközpontok szerinti ellenőrzésében, azonosításában és elosztásában. Teljes képet biztosít üzemanyagfelhasználásáról valamennyi üzleti tevékenysége tükrében.
  • Értékajánlat

    Üzemanyagkészletek, -vételezések és -felhasználás nyomon követése, hogy a vezetőség megalapozottabb döntéseket hozhasson, és ezáltal javítani lehessen a mobil eszközök teljesítményét, csökkenteni lehessen az üzemanyagfogyasztást és -veszteséget, és általában jövedelmezőbbé lehessen tenni a vállalatot.
  • Differenciált megoldások

    • Vezeték nélküli, könnyen telepíthető és használható megoldás, egyedi igényekre tervezve.
    • Egyetlen rendszer szállításra és fogadásra.
    • Extrém körülmények között is alkalmazható.
    • Más bányászati rendszerekkel integrálható.

Előnyök

  • Üzem bogyós növényekkel (2), cementgyártás, bányaipar
  • Külszíni urániumbánya, Wyoming, USA, bányaipar.
  • Munkások a gázgyár vezérlőtermében, fenntarthatósági konzultációs szolgáltatás
     
    • Testre szabható jelentések és trendek a döntéshozatal támogatására.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.