Adatközponti életciklus szolgáltatások: Értékelés

    Adatközpontjának pontos értékelésével maximalizálja az üzemidőt, csökkentse energiafogyasztását és minimalizálja költségeit.

  • Olvasás

    • Read more about Schneider Electric solutions

      6-os számú tanulmány
      A fenntartási összköltség meghatározása

      Példákkal illusztrálva ír le egy tökéletesített módszert az adatközpont és a hálózati terem fizikai infrastruktúrájának fenntartási összköltsége (TCO) mérésére, valamint e költségeknek a teljes IT-infrastruktúrához való kapcsolódását. A TCO költségtételei számszerűsítve vannak. A legnagyobb költségtétel, úgy tűnik, az infrastruktúra túlméretezéséből eredő felesleges, fel nem használt költségek. Olvassa el a 6-os számú tanulmányt!
    • Read more about Schneider Electric solutions

      26-os számú tanulmány
      A harmonikusok és a nullavezeték túlterhelésének veszélyei

      E dokumentum áttekintést nyújt a harmonikus áramokhoz kapcsolódó problémákról, különös tekintettel az IT-eszközökre. Leírja, hogyan oldották meg nemzetközi rendelkezések e problémákat. Olvassa el a 26-os számú tanulmányt!

    • Az adatközpontokkal foglalkozó szakemberek előtt álló egyik legnagyobb kihívás az adatközpont-berendezések életciklusának a teljesítmény optimalizálásával és a leállások csökkentésével együtt történő irányítása. Az adatközponti életciklus irányításának jelentősége

    • Kezdjen el teljes életciklusban gondolkodni létesítményéről: terv, dizájn, építés, üzemeltetés és értékelés (és esetleg leszerelés). Dr. Frankenstein és az adatközpontok

    • Az adatközpont életciklusának tervezési fázisában hozott döntések és választások a létesítmény egész élete során vissza fognak köszönni. Ezért fontos, hogy helyesen hozzuk meg őket... és ezért, szó szerint, kifizetődő az első alkalommal jól csinálni. A legjobban összeállított adatközponti tervek

    • Ha szem előtt tartják a dokumentálást és a képzést, az drámai módon csökkentheti az adatközpont meghibásodásainak gyakoriságát. Dokumentálás és képzés: Kulcsfontosságú elemek a működéskritikus adatközpontokban

    • A Schneider Electric adatközpont referenciatervek validált és dokumentált terveket nyújt arra, hogy kell a fizikai infrastruktúra-rendszereket megtervezni, konfigurálni és elrendezni. Gyorsabb és könnyebb adatközpont-tervezés... és még INGYENES is

    • Az adatközpont-üzemeltetők számára nehéz lehet meghatározni létesítményeik megfelelő karbantartási szintjét, különösen ha nem szakképzett karbantartók. Szükség van egy jól megszervezett, az adatközpont kockázattűrési szintjével összhangban lévő műveleti és karbantartási programra. Adatközpont-karbantartási programjának értékelése
  • Tanulás

    Előre gyártott kontra hagyományos adatközpont költségkalkulátor


    A tervjegyek hatása az előre gyártott kontra hagyományos adatközpont költségeire. Adatközpont költségkalkulátor

    Adatközpont dizájn tervezési kalkulátor


    A fizikai infrastruktúra-technológia és a növekedési tervstratégiák hatása a legfőbb tervezési paraméterekre. Dizájn tervezési kalkulátor

    Schneider Electric adatközpont referencia megoldások


    Validált és dokumentált tervek arra, hogy kell a fizikai infrastruktúra-rendszereket megtervezni, konfigurálni és elrendezni, valamint mely egyedi összetevőket kell használni. Schneider Electric adatközpont referencia megoldások

    Adatközpont-építés kontra szerverház TCO kalkulátor


    Az adatközpont-jellemzők és árazási modell hatása a TCO-ra. TCO-kalkulátor

    Adatközpont tőkeköltség-kalkulátor


    A fizikai infrastruktúra tervi változtatásainak hatása a tőkeköltségekre. Tőkeköltség-kalkulátor
  • Megtekintés

    • Adatközpont-referenciatervek

      Egy adatközpont megtervezése és felépítése nagy gondot okozhat. A Schneider Electric ezért dolgozott ki egy egyszerű módszert az adatközpontnak adatközpont referenciatervek alapján történő megtervezésére, felépítésére és felfejlesztésére.
    • Adatközponti életciklus szolgáltatások

      Az élet lehet nehéz, de adatközpontja üzemeltetésének nem kell annak lennie - legalábbis akkor, ha a Schneider Electric adatközponti életciklus szolgáltatásait használja.
    • Az adatközponti életciklus szolgáltatások értéke

      Az adatközpontok üzleti életben betöltött szerepe soha nem volt ennyire kritikus. E szolgáltatások kulcsfontosságúak az adatközpontok megtervezéséhez, elindításához és csúcsteljesítményen való üzemeltetéséhez a maximális rendelkezésre állás biztosítása mellett. A Schneider Electric segít Önnek az egységes csomagba rendezett adatközponti életciklus szolgáltatásaival.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.