Fogadja el szakértelmünket, hogy teljesítmény- és biztonsági igényei kielégüljenek.

    Adatközponti életciklus szolgáltatások: Tervezés

  • Olvasás

    • Read more about Schneider Electric solutions

      160-as számú tanulmány
      A moduláris adatközpont architektúrájának műszaki leírása

      Egyre nagyobb a konszenzus azzal kapcsolatban, hogy a hagyományos adatközpontdizájnokat fel fogják váltani a moduláris skálázható adatközpontdizájnok. Alacsonyabb fenntartási összköltség, nagyobb rugalmasság, rövidebb felállási idő, valamint nagyobb hatékonyság: mind a moduláris skálázható dizájnok előnyös tulajdonságai. Ugyanakkor a „moduláris” kifejezés, az, hogy mikor és hol megfelelő a modularitás, valamint a modularitás részletezése nincs kellőképpen meghatározva. E tanulmány keretrendszert határoz meg a moduláris adatközpont architektúrájához, valamint leírja a különböző módjait annak, hogyan alkalmazható a modularitás az adatközponti teljesítmény-, hűtési és elhelyezési infrastruktúrájához, és elmagyarázza, mely esetekben megfelelőek és hatékonyak a különböző megközelítések. Olvassa el a 160-as számú tanulmányt!
    • Read more about Schneider Electric solutions

      116-os számú tanulmány
      Szabványosítás és modularitás az Adatközpont Fizikai Infrastruktúrában

      Ha az Adatközpont Fizikai Infrastruktúra (DCPI) tervezési stratégiájaként nem fogadnak el moduláris szabványosítást, az minden területen költséges lehet: felesleges kiadás, elkerülhető leállás és elvesztegetett üzleti lehetőség. A szabványosítás és a hozzá közel álló modularitás, számos előnnyel járnak a DCPI-ben, amelyek racionalizálnak és egyszerűsítenek minden folyamatot a kezdeti tervezéstől a napi működésig, a DCPI üzleti értékének mindhárom fő összetevőjére (elérhetőség, agilitás és a fenntartás összköltsége) gyakorolt jelentős pozitív hatásokkal. Olvassa el a 116-os számú tanulmányt!
    • Read more about Schneider Electric solutions

      122-es számú tanulmány
      Útmutató az adatközpont-kritikusság előírásokhoz / Tier besorolás

      Egy jövőbeli adatközpont működési teljesítményének referenciaértékeit megadó keretrendszer lényeges a hatékony tervezéshez és döntéshozatalhoz. A jelenleg meglévő kritikussági vagy Tier módszerek nem nyújtanak védhető leírást az adatközpont teljesítményének validálásához. Az adatközpont kritikusságának megfelelő leírása félreérthetetlen, igazolható közös nyelvet nyújt az adatközpont megtervezéséhez és beüzemeléséhez. E tanulmány elemzi és összeveti a meglévő Tier módszereket, leírja a kritikussági szint kiválasztásának módját és igazolható adatközpont-kritikusság részletezést javasol. Az adatközpontok kritikusságának fenntartását is tárgyalja. Olvassa el a 122-es számú tanulmányt!

    • E blog az adatközpontoknak napjainkban az életciklus-megközelítése felé való eltolódását tárgyalja, valamint azt, hogy hogyan lehet egyedi igényei alapján a legjobban megtervezni azokat. Adatközpont életciklus elvek: 1./2 rész - Változásra tervezve

    • Az adatközpontok életciklus-megközelítésének alapelve, hogy a létesítményeket új szemlélettel kell megtervezni. De ne várja meg, míg problémák miatt kell változtatni - kövesse a másik alapelvet: a folyamatos tökéletesítést. Adatközpont életciklus elvek: 2./2 rész - Folyamatos tökéletesítés

    • E blogbejegyzés az adatközpont-tervezési/-építési stratégia kockázatainak figyelembevételét tárgyalja. Az adatközpont-tervezési/-építési stratégiájában rejlő kockázatok magyarázata

    • Ma már több figyelmet kap az adatközpont életciklusa, valamint az adatközpont infrastruktúrájának és műveleteinek optimalizálásához szükséges tanácsadási képességek sokasága. További információkért olvassa el a blogbejegyzést. Az adatközponti életciklus szolgáltatások: Tekintsen a tervezésen/építésen túlra is.

    • Számos adatközpont-projekt szűk tervezési/építési megközelítést alkalmaz, amely nem vesz figyelembe olyan tényezőket, mint az átfogó helyszínkiválasztás, a vállalkozó szabványai vagy karbantartási kérdések. E blogbejegyzésben egy volt információtechnológiai vezető vázol néhány, az adatközpontok megtervezésével kapcsolatosan levont tanulságot. Adatközpont-tervezés: A levont tanulságok ismertetése
  • Tanulás

    Előre gyártott kontra hagyományos adatközpont költségkalkulátor


    A tervjegyek hatása az előre gyártott kontra hagyományos adatközpont költségeire. Adatközpont költségkalkulátor

    Adatközpont dizájn tervezési kalkulátor


    A fizikai infrastruktúra-technológia és a növekedési tervstratégiák hatása a legfőbb tervezési paraméterekre. Dizájn tervezési kalkulátor

    Schneider Electric adatközpont referencia megoldások


    Validált és dokumentált tervek arra, hogy kell a fizikai infrastruktúra-rendszereket megtervezni, konfigurálni és elrendezni, valamint mely egyedi összetevőket kell használni. Schneider Electric adatközpont referencia megoldások

    Adatközpont-építés kontra szerverház TCO kalkulátor


    Az adatközpont-jellemzők és árazási modell hatása a TCO-ra. TCO-kalkulátor

    Adatközpont tőkeköltség-kalkulátor


    A fizikai infrastruktúra tervi változtatásainak hatása a tőkeköltségekre. Tőkeköltség-kalkulátor
  • Megtekintés

    • Adatközpont-referenciatervek

      Egy adatközpont megtervezése és felépítése nagy gondot okozhat. A Schneider Electric ezért dolgozott ki egy egyszerű módszert az adatközpontnak adatközpont referenciatervek alapján történő megtervezésére, felépítésére és felfejlesztésére.
    • Adatközponti életciklus szolgáltatások

      Az élet lehet nehéz, de adatközpontja üzemeltetésének nem kell annak lennie - legalábbis akkor, ha a Schneider Electric adatközponti életciklus szolgáltatásait használja.
    • Az adatközponti életciklus szolgáltatások értéke

      Az adatközpontok üzleti életben betöltött szerepe soha nem volt ennyire kritikus. E szolgáltatások kulcsfontosságúak az adatközpontok megtervezéséhez, elindításához és csúcsteljesítményen való üzemeltetéséhez a maximális rendelkezésre állás biztosítása mellett. A Schneider Electric segít Önnek az egységes csomagba rendezett adatközponti életciklus szolgáltatásaival.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.