Which Relay contact would you land wires on to get a motor running indication from an Altistart 48?
Product Line :
Altistart 48
Environment :
All
Resolution :
To obtain a contact closure indicating motor is running, could set up relay R3 for rnl which changes state when the motor is powered.
This programming is done in the I/O menu of the parameters.
Diterbitkan untuk: Schneider Electric Indonesia


Perlu bantuan?
Mulai di sini!
Temukan jawaban sekarang. Cari solusi sendiri, atau hubungi salah satu pakar kami.
Hubungi Dukungan
Hubungi tim layanan pelanggan kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, bantuan teknis, penanganan keluhan, dan lainnya.
Tempat pembelian
Temukan distributor Schneider Electric terdekat di lokasi Anda dengan mudah.
Jelajahi FAQ
Dapatkan jawaban yang Anda butuhkan dengan menelusuri Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) berdasarkan topik.
Hubungi Bagian Penjualan
Silakan kirimkan pertanyaan terkait penjualan secara online dan pakar kami akan menghubungi Anda.