Merek kami

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Selamat datang di Situs Web Schneider Electric

Selamat datang di situs web kami.
		
Bagaimana kami dapat membantu Anda hari ini?
What is the purpose of Noise Reduction [nrd] in an ATV61 or ATV71 Drive?

Article available in these languages: Spanyol

Issue:
Why would you enable or disable Noise reduction in an ATV61 or ATV71 drive.

Product Line:
Altivar 61, Altivar 71

Environment:
All

Cause:
Documentation

Resolution:
The noise reduction parameter is default set to NO but can be set to YES for larger size ATV71 or ATV61 drives.
The range of drives that do not have this function are (D55M3) 75 HP and larger at 230 VAC and the (D90N4) 125 HP and larger at 460 VAC.
This is explained in the programming manual where the noise reduction parameter [nrd] is explained.

Noise Reduction:
- [No]  : Fixed frequency. Factory setting at and above ATV71HD55M3X, ATV71HD90N4 and ATV71HC11Y.
- [Yes] : Frequency with random modulation. Factory setting up to ATV71HD45M3X, ATV71HD75N4 and ATV71HD90Y.
Random frequency modulation prevents any resonance, which may occur at a fixed frequency.

Schneider Electric Indonesia

Jelajahi lebih lanjut
Rentang:
Jelajahi lebih lanjut
Rentang:

Perlu bantuan?

  • Mulai di sini!

    Temukan jawaban sekarang. Cari solusi sendiri, atau hubungi salah satu pakar kami.

  • Hubungi Dukungan

    Hubungi tim layanan pelanggan kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, bantuan teknis, penanganan keluhan, dan lainnya.

  • Tempat pembelian

    Temukan distributor Schneider Electric terdekat di lokasi Anda dengan mudah.

  • Jelajahi FAQ

    Dapatkan jawaban yang Anda butuhkan dengan menelusuri Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) berdasarkan topik.

  • Hubungi Bagian Penjualan

    Silakan kirimkan pertanyaan terkait penjualan secara online dan pakar kami akan menghubungi Anda.

Saya ingin menerima berita dan info komersial dari Schneider Electric dan afiliasinya melalui sarana komunikasi elektronik seperti email, dan saya setuju dengan pengumpulan informasi ketika membuka dan mengeklik pada email-email ini (menggunakan piksel yang tak terlihat dalam gambar), untuk mengukur dan menyempurnakan kinerja komunikasi. Untuk detail selengkapnya, silakan baca Kebijakan Privasi.

  • Dokumentasi Produk
  • Unduhan Perangkat Lunak
  • Pemilih Produk
  • Penggantian dan Penggantian Produk
  • Pusat Bantuan dan Kontak
  • Temukan Kantor kami
  • Dapatkan penawaran harga
  • Tempat Pembelian
  • Karier
  • Profil Perusahaan
  • Melaporkan pelanggaran
  • Aksesibilitas
  • Newsroom
  • Investor
  • EcoStruxure
  • Pencarian Pekerjaan
  • Blog
  • Kebijakan Privasi
  • Pemberitahuan Cookie
  • Ketentuan penggunaan
  • Change your cookie settings