Issue:
What are the lengths of the DC cables that are attached to single phase Symmetra extended run (XR) frames?
Product Line:
Single Phase Symmetra XR Frames
Environment:
All serial ranges
Cause:
These products are designed to be able to reach each other if position in the same area. This information can be relevant if a user is planning on installing the products in slightly different areas - different racks, for example.
Resolution:
The following table outlines the cable lengths of the DC cable provided with each of the single-phase Symmetra Extended Run cabinets.
XR Type | Cable Type and Length |
SYXR4 | Fixed or Detachable 5ft (1.5m) |
SYXR12 | Fixed or Detachable 5ft (1.5m) |
SYRMXR4 | Fixed 2ft (0.6m) |
SYARMXR3 | Fixed 3.5ft (1.0m) |
SYARMXR9 | Fixed 5ft (1.5m) |
SYAXR9 | Fixed 5ft (1.5m) |
Diterbitkan untuk: Schneider Electric Indonesia
Perlu bantuan?
Pemilih produk
Temukan produk dan aksesoris yang tepat untuk aplikasi Anda secara cepat dan mudah.
Dapatkan Penawaran Harga
Silakan kirimkan pertanyaan terkait penjualan secara online dan pakar kami akan menghubungi Anda.
Tempat pembelian
Temukan distributor Schneider Electric terdekat di lokasi Anda dengan mudah.
Pusat Bantuan
Temukan sumber daya dukungan untuk seluruh kebutuhan Anda, di satu tempat.