Merek kami

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Selamat datang di Situs Web Schneider Electric

Selamat datang di situs web kami.
		
Bagaimana kami dapat membantu Anda hari ini?
How Do I Configure Microsoft Excel To Allow Macros To Run when running reports using Repgen?

Issue
The ION Enterprise 5/6 or PME 7/8 reporter application fails to generate a report with the following error: "Your Excel security settings do not allow this waveform processing to run."




Product Line
StruxureWare Power Monitoring Expert, Reporter

Environment
ION Enterprise 5/6, Power Monitoring Expert 7/8, Microsoft Excel 2007/2010/2013/2016

Cause
The Microsoft Excel security settings are not setup to allow trust access to the VBA project object model.

Resolution

A number of the default Reporter Excel-based reports require Trust Access to the VBA project model. Follow the steps below to change this setting within Microsoft Excel 2016. Other Microsoft Excel versions will have a similar procedure.

1. Run Micrsoft Excel.
2. Click on the 'File' tab located in the upper left corner of the window.
3. At the bottom of the pop-up menu, clidk on Options.
3. Click on the 'Trust Center' tab.
4. Click on 'Trust Center Settings'.
5. Click on 'Macro Settings'
6. Place a check-mark in the 'Trust access to VBA project model' check box within the 'Developer Macro Settings' section.
7. Rerun the report.

** Ensure that Macros are enabled within MS Excel.

Schneider Electric Indonesia

Perlu bantuan?

  • Mulai di sini!

    Temukan jawaban sekarang. Cari solusi sendiri, atau hubungi salah satu pakar kami.

  • Hubungi Dukungan

    Hubungi tim layanan pelanggan kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, bantuan teknis, penanganan keluhan, dan lainnya.

  • Tempat pembelian

    Temukan distributor Schneider Electric terdekat di lokasi Anda dengan mudah.

  • Jelajahi FAQ

    Dapatkan jawaban yang Anda butuhkan dengan menelusuri Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) berdasarkan topik.

  • Hubungi Bagian Penjualan

    Silakan kirimkan pertanyaan terkait penjualan secara online dan pakar kami akan menghubungi Anda.

Saya ingin menerima berita dan info komersial dari Schneider Electric dan afiliasinya melalui sarana komunikasi elektronik seperti email, dan saya setuju dengan pengumpulan informasi ketika membuka dan mengeklik pada email-email ini (menggunakan piksel yang tak terlihat dalam gambar), untuk mengukur dan menyempurnakan kinerja komunikasi. Untuk detail selengkapnya, silakan baca Kebijakan Privasi.

  • Dokumentasi Produk
  • Unduhan Perangkat Lunak
  • Pemilih Produk
  • Penggantian dan Penggantian Produk
  • Pusat Bantuan dan Kontak
  • Temukan Kantor kami
  • Dapatkan penawaran harga
  • Tempat Pembelian
  • Karier
  • Profil Perusahaan
  • Melaporkan pelanggaran
  • Aksesibilitas
  • Newsroom
  • Investor
  • EcoStruxure
  • Pencarian Pekerjaan
  • Blog
  • Kebijakan Privasi
  • Pemberitahuan Cookie
  • Ketentuan penggunaan
  • Change your cookie settings