Merek kami

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Selamat datang di Situs Web Schneider Electric

Selamat datang di situs web kami.
		
Bagaimana kami dapat membantu Anda hari ini?
PME 7.2.x/8.x: Logging into Web Applications as a 'Visitor' results in a HTTP Error 404.0 - Not Found
Issue:
When I launch Web Applications, and select 'Log in as Visitor', I see an 'HTTP Error 404.0 -Not Found' error and am unable to log into Web Applications:




Product Line:
Power Monitoring Expert 7.2.x, 8.x

Cause:
IIS is not configured correctly.

Resolution:
  • Ensure that the HTTP Redirection feature is installed for IIS.
  1. On the task bar, click Server Manager.
  2. In Server Manager, click the Manage menu, and then click Add Roles and Features.
  3. In the Add Roles and Features wizard, click Next. Select the installation type and click Next. Select the destination server and click Next.
  4. On the Server Roles page, expand Web Server (IIS), expand Web Server, expand Common HTTP Features, and then select HTTP Redirection. Click Next.
  5. On the Select features page, click Next.
  6. On the Confirm installation selections page, click Install.
  7. On the Results page, click Close.
  • Add the following entry to the Web.config file for Application Framework (example Web.config location: "C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\Power Monitoring Expert\Applications\ApplicationFramework\Web.config"):

<system.webServer>
<modules runAllManagedModulesForAllRequests="true"></modules>
</system.webServer>

Schneider Electric Indonesia

Jelajahi lebih lanjut
Rentang:
Jelajahi lebih lanjut
Rentang:

Perlu bantuan?

  • Mulai di sini!

    Temukan jawaban sekarang. Cari solusi sendiri, atau hubungi salah satu pakar kami.

  • Hubungi Dukungan

    Hubungi tim layanan pelanggan kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, bantuan teknis, penanganan keluhan, dan lainnya.

  • Tempat pembelian

    Temukan distributor Schneider Electric terdekat di lokasi Anda dengan mudah.

  • Jelajahi FAQ

    Dapatkan jawaban yang Anda butuhkan dengan menelusuri Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) berdasarkan topik.

  • Hubungi Bagian Penjualan

    Silakan kirimkan pertanyaan terkait penjualan secara online dan pakar kami akan menghubungi Anda.

Saya ingin menerima berita dan info komersial dari Schneider Electric dan afiliasinya melalui sarana komunikasi elektronik seperti email, dan saya setuju dengan pengumpulan informasi ketika membuka dan mengeklik pada email-email ini (menggunakan piksel yang tak terlihat dalam gambar), untuk mengukur dan menyempurnakan kinerja komunikasi. Untuk detail selengkapnya, silakan baca Kebijakan Privasi.

  • Dokumentasi Produk
  • Unduhan Perangkat Lunak
  • Pemilih Produk
  • Penggantian dan Penggantian Produk
  • Pusat Bantuan dan Kontak
  • Temukan Kantor kami
  • Dapatkan penawaran harga
  • Tempat Pembelian
  • Karier
  • Profil Perusahaan
  • Melaporkan pelanggaran
  • Aksesibilitas
  • Newsroom
  • Investor
  • EcoStruxure
  • Pencarian Pekerjaan
  • Blog
  • Kebijakan Privasi
  • Pemberitahuan Cookie
  • Ketentuan penggunaan
  • Change your cookie settings