Merek kami

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Selamat datang di Situs Web Schneider Electric

Selamat datang di situs web kami.
		
Bagaimana kami dapat membantu Anda hari ini?
Why does an ATV312 operate the motor in reverse when a run forward command is given?
Issue:
Why did my ATV312 run the motor in reverse when a run forward command is given?

Product Line:
ATV312

Environment:
All models

Cause:
Motor runs backwards

Resolution:
Verify the run forward command:
In two- wire control, LI1 is run forward.
In three- wire control, LI2 is run forward.
Monitor the logic inputs in Menu SUP > LIA- > LIS.
If using local or remote keypad command, consider the setting for CtL > rot, Rotating direction and action of the FWD/REV button.

If the correct run command is confirmed, then reverse the phasing to the motor by swapping two of the motor leads at the output of the drive, Terminals U/T1-V/T2-W/T3.

Schneider Electric Indonesia

Jelajahi lebih lanjut
Rentang:
Jelajahi lebih lanjut
Rentang:

Perlu bantuan?

  • Pemilih produk

    Temukan produk dan aksesoris yang tepat untuk aplikasi Anda secara cepat dan mudah.

  • Dapatkan Penawaran Harga

    Silakan kirimkan pertanyaan terkait penjualan secara online dan pakar kami akan menghubungi Anda.

  • Tempat pembelian

    Temukan distributor Schneider Electric terdekat di lokasi Anda dengan mudah.

  • Pusat Bantuan

    Temukan sumber daya dukungan untuk seluruh kebutuhan Anda, di satu tempat.

  • Dokumentasi Produk
  • Unduhan Perangkat Lunak
  • Pemilih Produk
  • Penggantian dan Penggantian Produk
  • Pusat Bantuan dan Kontak
  • Temukan Kantor kami
  • Dapatkan penawaran harga
  • Tempat Pembelian
  • Karier
  • Profil Perusahaan
  • Melaporkan pelanggaran
  • Aksesibilitas
  • Newsroom
  • Investor
  • EcoStruxure
  • Pencarian Pekerjaan
  • Blog
  • Kebijakan Privasi
  • Pemberitahuan Cookie
  • Ketentuan penggunaan
  • Change your cookie settings