The user wants to check the update/execution rate of a particular ION module
Product Line
ION 7300/7550/7650, PM8000, ION 8600/8650
Environment
ION Setup 3.0
Resolution
This article describes how to check the update rate of an ION module using ION setup 3.0:
- Toggle the advanced setup mode in ION setup by holding CTRL + Alt and then left-clicking on the meter.
- Navigate to the desired ION module folder ( in this example, the DNP export modules).
- Hold Ctrl and right-click on the meter to show the following selection menu.
- Select the Read Update Period to display the execution rate screen as shown below.
Diterbitkan untuk: Schneider Electric Indonesia










Perlu bantuan?
Mulai di sini!
Temukan jawaban sekarang. Cari solusi sendiri, atau hubungi salah satu pakar kami.
Hubungi Dukungan
Hubungi tim layanan pelanggan kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, bantuan teknis, penanganan keluhan, dan lainnya.
Tempat pembelian
Temukan distributor Schneider Electric terdekat di lokasi Anda dengan mudah.
Jelajahi FAQ
Dapatkan jawaban yang Anda butuhkan dengan menelusuri Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) berdasarkan topik.
Hubungi Bagian Penjualan
Silakan kirimkan pertanyaan terkait penjualan secara online dan pakar kami akan menghubungi Anda.