Merek kami

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Selamat datang di Situs Web Schneider Electric

Selamat datang di situs web kami.
		
Bagaimana kami dapat membantu Anda hari ini?
What will cause a CLr fault on the ATV212?
Issue:
Getting a CLr fault on the ATV212.

Product Line:
ALTIVAR 212

Environment:
All models

Cause:
Troubleshooting

Resolution:
CLr [Reset active] is a status which is displayed after the STOP/RESET key is pressed while a detected fault is displayed. It indicates that the cause of the detected fault has cleared and the fault status can be reset. Press the STOP/RESET key again to clear the detected fault.  This type of fault reset only applies when in Local mode or in Remote mode with CMOd=1 ( HMI ).  It also only applies to the following faults:
chart

Schneider Electric Indonesia

Jelajahi lebih lanjut
Rentang:
Jelajahi lebih lanjut
Rentang:

Perlu bantuan?

  • Pemilih produk

    Temukan produk dan aksesoris yang tepat untuk aplikasi Anda secara cepat dan mudah.

  • Dapatkan Penawaran Harga

    Silakan kirimkan pertanyaan terkait penjualan secara online dan pakar kami akan menghubungi Anda.

  • Tempat pembelian

    Temukan distributor Schneider Electric terdekat di lokasi Anda dengan mudah.

  • Pusat Bantuan

    Temukan sumber daya dukungan untuk seluruh kebutuhan Anda, di satu tempat.

  • Dokumentasi Produk
  • Unduhan Perangkat Lunak
  • Pemilih Produk
  • Penggantian dan Penggantian Produk
  • Pusat Bantuan dan Kontak
  • Temukan Kantor kami
  • Dapatkan penawaran harga
  • Tempat Pembelian
  • Karier
  • Profil Perusahaan
  • Melaporkan pelanggaran
  • Aksesibilitas
  • Newsroom
  • Investor
  • EcoStruxure
  • Pencarian Pekerjaan
  • Blog
  • Kebijakan Privasi
  • Pemberitahuan Cookie
  • Ketentuan penggunaan
  • Change your cookie settings