Merek kami

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Selamat datang di Situs Web Schneider Electric

Selamat datang di situs web kami.
		
Bagaimana kami dapat membantu Anda hari ini?
Can voltage spikes cause the drives motor cables to overheat and also whats the recommended motor cables types?
Issue:
Recommended motor cables to use for Voltage spikes.

Product Line:
Altivar Drives

Environment:
All

Cause:
Voltage harmonics and transients.

Resolution:
Electrical phenomena on drive input is completely different than the output. On line cable,voltage harmonics is less than current harmonics
,and on drive output ,voltage harmonics is higher than current harmonics (low distortion of motor current , high distortion of voltage due to drive PWM).
For the output ,impact on copper wire is low (if section is correctly define conforming to current),but it is important to have a good isolation property for cable.
It is advice to used 1kV cable ,but it is also important to have good hi pot feature too (ie 4kV).In fact,PWM of drive generate a high dv/dt signal (about 5kV/µs) ,
with a possible overshoot / overvoltage on motor side due to signal reflection (overvoltage can be higher than 2 times of DC bus voltage) due to motor cable length.
This overvoltage can be seen by to motor terminal ,and by motor cable too.Dv/dt value will generate earth current due to earth/wire capacitance of cable (mainly with shielded cable).For motor cable
,we recommended some kind of cable like :for shielded cable : "GORSE" (GUOSTV-LS/LH) or "PROFLEX" (EMV2YSL CY) ; for unshielded cable : "GORSE" (H07 RN-F4GXX) or "BELDEN" (2950X).
It should be a good point to see with cable manufacturer to have the best referency of motor cable to operate with drive.

Schneider Electric Indonesia

Jelajahi lebih lanjut
Rentang:
Jelajahi lebih lanjut
Rentang:

Perlu bantuan?

  • Mulai di sini!

    Temukan jawaban sekarang. Cari solusi sendiri, atau hubungi salah satu pakar kami.

  • Hubungi Dukungan

    Hubungi tim layanan pelanggan kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, bantuan teknis, penanganan keluhan, dan lainnya.

  • Tempat pembelian

    Temukan distributor Schneider Electric terdekat di lokasi Anda dengan mudah.

  • Jelajahi FAQ

    Dapatkan jawaban yang Anda butuhkan dengan menelusuri Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) berdasarkan topik.

  • Hubungi Bagian Penjualan

    Silakan kirimkan pertanyaan terkait penjualan secara online dan pakar kami akan menghubungi Anda.

Saya ingin menerima berita dan info komersial dari Schneider Electric dan afiliasinya melalui sarana komunikasi elektronik seperti email, dan saya setuju dengan pengumpulan informasi ketika membuka dan mengeklik pada email-email ini (menggunakan piksel yang tak terlihat dalam gambar), untuk mengukur dan menyempurnakan kinerja komunikasi. Untuk detail selengkapnya, silakan baca Kebijakan Privasi.

  • Dokumentasi Produk
  • Unduhan Perangkat Lunak
  • Pemilih Produk
  • Penggantian dan Penggantian Produk
  • Pusat Bantuan dan Kontak
  • Temukan Kantor kami
  • Dapatkan penawaran harga
  • Tempat Pembelian
  • Karier
  • Profil Perusahaan
  • Melaporkan pelanggaran
  • Aksesibilitas
  • Newsroom
  • Investor
  • EcoStruxure
  • Pencarian Pekerjaan
  • Blog
  • Kebijakan Privasi
  • Pemberitahuan Cookie
  • Ketentuan penggunaan
  • Change your cookie settings