Merek kami

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Selamat datang di Situs Web Schneider Electric

Selamat datang di situs web kami.
		
Bagaimana kami dapat membantu Anda hari ini?
ENM 8.3 does not load tags from Power Monitoring Expert, 'Utility.UpdateEfSourcesException' in the diagnostic page
Issue
After configuring ENM to connect to Power Monitoring Expert (PME), ENM is able to observe events coming from PME however no tags are loaded. Diagnostic log contains the following error:
"An exception of type 'Utility.UpdateEfSourcesException' occurred and was caught."

Product
ENM 8.3 with PME 8.X

Environment
Internet Explorer

Cause
A SQL stored procedure has a variable defined as text rather than nvarchar

Resolution
*Warning: Irreparable database damage can occur. This procedure should only be performed by users familiar with SQL Server Management Studio. Databases should be backed up prior to performing this procedure.*
1) Open SQL Server Management Studio (SSMS) and connect to the instance where ENM databases are located
2) In the object explorer, expand the databases-> PLES_APM -> Programmability -> Stored Procedures
3) Locate [PLES_APM].[dbo].[usp_MM_xml_UpdateNodeSet] and right click on the procedure -> Tasks -> ALTER to -> New Query Editor Window
4) Search for "@Data text" (without quotes) and replace with "@Data nvarchar(max)" (without quotes)
5) Execute the statement
6) Repeat steps 3 through 5 for the stored procedure [PLES_APM].[dbo].[usp_xml_UpdateNodeSet]

Schneider Electric Indonesia

Jelajahi lebih lanjut
Rentang:
Jelajahi lebih lanjut
Rentang:

Perlu bantuan?

  • Mulai di sini!

    Temukan jawaban sekarang. Cari solusi sendiri, atau hubungi salah satu pakar kami.

  • Hubungi Dukungan

    Hubungi tim layanan pelanggan kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, bantuan teknis, penanganan keluhan, dan lainnya.

  • Tempat pembelian

    Temukan distributor Schneider Electric terdekat di lokasi Anda dengan mudah.

  • Jelajahi FAQ

    Dapatkan jawaban yang Anda butuhkan dengan menelusuri Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) berdasarkan topik.

  • Hubungi Bagian Penjualan

    Silakan kirimkan pertanyaan terkait penjualan secara online dan pakar kami akan menghubungi Anda.

Saya ingin menerima berita dan info komersial dari Schneider Electric dan afiliasinya melalui sarana komunikasi elektronik seperti email, dan saya setuju dengan pengumpulan informasi ketika membuka dan mengeklik pada email-email ini (menggunakan piksel yang tak terlihat dalam gambar), untuk mengukur dan menyempurnakan kinerja komunikasi. Untuk detail selengkapnya, silakan baca Kebijakan Privasi.

  • Dokumentasi Produk
  • Unduhan Perangkat Lunak
  • Pemilih Produk
  • Penggantian dan Penggantian Produk
  • Pusat Bantuan dan Kontak
  • Temukan Kantor kami
  • Dapatkan penawaran harga
  • Tempat Pembelian
  • Karier
  • Profil Perusahaan
  • Melaporkan pelanggaran
  • Aksesibilitas
  • Newsroom
  • Investor
  • EcoStruxure
  • Pencarian Pekerjaan
  • Blog
  • Kebijakan Privasi
  • Pemberitahuan Cookie
  • Ketentuan penggunaan
  • Change your cookie settings