Merek kami

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Selamat datang di Situs Web Schneider Electric

Selamat datang di situs web kami.
		
Bagaimana kami dapat membantu Anda hari ini?
What is the maximum allowed temperature rise on the terminal connections of the Compact INS switch disconnectors?
The INS devices are tested and certified according to standard IEC 60947-3. Temperature rise tests are performed at the rated operational current Ie.

The maximal allowed temperature can be calculated as ambient temperature (temperature of air around the device) + maximum temperature rise limit.
The standard specifies temperature rise limit on the terminals for external connectors at 80K.

For example - if ambient air temperature is 40 deg. C, then maximum allowed temperature on terminals for external connection is: 40 + 80 = 120 deg. C

Schneider Electric Indonesia

Jelajahi lebih lanjut
Rentang:
Jelajahi lebih lanjut
Rentang:

Perlu bantuan?

  • Pemilih produk

    Temukan produk dan aksesoris yang tepat untuk aplikasi Anda secara cepat dan mudah.

  • Dapatkan Penawaran Harga

    Silakan kirimkan pertanyaan terkait penjualan secara online dan pakar kami akan menghubungi Anda.

  • Tempat pembelian

    Temukan distributor Schneider Electric terdekat di lokasi Anda dengan mudah.

  • Pusat Bantuan

    Temukan sumber daya dukungan untuk seluruh kebutuhan Anda, di satu tempat.

  • Dokumentasi Produk
  • Unduhan Perangkat Lunak
  • Pemilih Produk
  • Penggantian dan Penggantian Produk
  • Pusat Bantuan dan Kontak
  • Temukan Kantor kami
  • Dapatkan penawaran harga
  • Tempat Pembelian
  • Karier
  • Profil Perusahaan
  • Melaporkan pelanggaran
  • Aksesibilitas
  • Newsroom
  • Investor
  • EcoStruxure
  • Pencarian Pekerjaan
  • Blog
  • Kebijakan Privasi
  • Pemberitahuan Cookie
  • Ketentuan penggunaan
  • Change your cookie settings