Merek kami

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Selamat datang di Situs Web Schneider Electric

Selamat datang di situs web kami.
		
Bagaimana kami dapat membantu Anda hari ini?
Explanation of BRC parameter on Altivar ATV340 variable speed drive ? Should we set it to no when using a Regenerative unit?
When regenerative unit ATVRUxx or ATVRDxx is used with Altivar 340, the parameter BRA [dec ramp adaptation] must be set to No.
BCR is a function for enabling braking resistors.
On ATV340 if BRC=YES and BRA=No then the drive will trip in BUFO (brake unit fault) if no braking resistor is connected.
On ATV340 if BRC=No and BRA=No then the drive will brake either to the braking resistor (if used) or via the regen unit, but will not detect the disconnection of the braking resistor.

So in the case of regen unit presence (without braking resistor) set BRC=no.

Schneider Electric Indonesia

Jelajahi lebih lanjut
Rentang:
Jelajahi lebih lanjut
Rentang:

Perlu bantuan?

  • Pemilih produk

    Temukan produk dan aksesoris yang tepat untuk aplikasi Anda secara cepat dan mudah.

  • Dapatkan Penawaran Harga

    Silakan kirimkan pertanyaan terkait penjualan secara online dan pakar kami akan menghubungi Anda.

  • Tempat pembelian

    Temukan distributor Schneider Electric terdekat di lokasi Anda dengan mudah.

  • Pusat Bantuan

    Temukan sumber daya dukungan untuk seluruh kebutuhan Anda, di satu tempat.

  • Dokumentasi Produk
  • Unduhan Perangkat Lunak
  • Pemilih Produk
  • Penggantian dan Penggantian Produk
  • Pusat Bantuan dan Kontak
  • Temukan Kantor kami
  • Dapatkan penawaran harga
  • Tempat Pembelian
  • Karier
  • Profil Perusahaan
  • Melaporkan pelanggaran
  • Aksesibilitas
  • Newsroom
  • Investor
  • EcoStruxure
  • Pencarian Pekerjaan
  • Blog
  • Kebijakan Privasi
  • Pemberitahuan Cookie
  • Ketentuan penggunaan
  • Change your cookie settings